This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:电池未充电、电池 FET 未开启

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, CSD25402Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725292/bq24133-battery-not-charging-and-battery-fet-is-not-turning-on

器件型号:BQ24133
主题中讨论的其他器件: CSD25402Q3A

您好 TI 社区!

 

我的 bq24133有问题。 我的主板上的“电池驱动器”P 通道 FET 接线错误,我不确定这是否导致了问题。 我的意思是说源极和漏极在原理图符号的引脚排列中互换。 这使得体二极管以错误的方向布线、从而导致电源输入通过体二极管短接至电池。 ACFET 将打开几毫秒,然后关闭几十毫秒,然后重复此操作。 我翻转了该部件、修复了 ACFET 导通和关断的问题。 现在、当交流适配器按预期插入时、它们保持100%的导通状态。

 

我现在遇到的问题是我的充电器 IC 没有为我切换。 我没有为电池充电! 我也无法使 bq24133导通电池驱动 FET。 我可以通过将其栅极短接到接地来手动打开它(我不会短接 IC 的引脚,而是直接在 P 沟道 FET 的栅极上短接 BATDRV 电阻器的另一侧),但充电器芯片不会为我做…。 我知道它没有打开,因为 VSYS 比电池电压低300-400mV,这意味着它通过体二极管导通,但当我将 FET 栅极对地短路时,VSYS 等于 Vbattery,这意味着它通过 RDS (on)导通。

 

我遵循 T 的布局指南(在我看来是…)、原理图与开发板相同。

 

以下是在连接电池和打开输入电压的情况下进行的一些测量:

VIN = 14.70V

VREF = 3.28V

ISET = 297mV (我设置为以750mA 充电,两个电流感应电阻器均为20m Ω)

ACSET = 474mV (我将系统过流设置为1.2A)

OVPSET = 1.29V

TS = 1.93V

STAT 关闭

SW = 11.20V (直流、非开关)

PVCC = 14.44V

BATDRV = 14.44V

CMSRC = 14.14V

ACDRV = 19.77V

AVCC = 13.58V

 

以下是在连接电池和关闭(断开)输入电压的情况下进行的一些测量:

VIN =~145mV

VREF = 286mV

ISET = 26mV

ACSET = 41mV (我将系统过流设置为1.2A)

OVPSET = 14mV

TS = 167mV

STAT 关闭

SW = 11.20V (直流、非开关)

PVCC = 10.94V

BATDRV = 10.36V (请注意,它比 PVCC 大约低0.58V。 与我使用的 CSD25402Q3A FET 的 VGS (th)不太匹装(根据 FET 的数据表、为0.65V 至1.15V)

CMSRC = 2mV

ACDRV = 4mV

AVCC = 10.45V

 

你有什么想法?

 

此致、

Monnie Holt、P.E.

电路设计服务、LLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    获取测量数据时的电池电压是多少? 注意到 P FET 接线错误后、您是否在带有全新充电器 IC 的全新电路板上进行了测试? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回复。  电池电压为11.2伏。 任何小于12.6V 的电压都应启动充电周期。  我订购了新的 BQ24624来替换它们并进行测试。  但我希望在 他们到达之前获得一些见解。

    我只构建了3块电路板,在意识到 P FET 是反向的之前,所有电路板都已通电:-)

    谢谢、

    Monnie Holt、P.E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于您的原理图与 bq24133 EVM 相同、因此强烈建议订购 bq24133 EVM 以简化电路板调试。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有一个。 它的工作原理。 我的板没有。 我希望有人能够根据 bq24133上的电压提出一些建议来确定是什么导致开关不切换。

    我确实订购了一些新的 bq24MY、以便与电路板上的 bq24换到 器件。 我希望就是这样... 但老实说、我不认为是这样的。 为什么后向 P FET 会损坏充电器? 这对我来说毫无意义。

    Monnie Holt、P.E.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请随时访问以下各项以更好地了解多节开关充电器的运行情况。
    www.ti.com/.../slua585.pdf
    e2e.ti.com/.../understanding-battery-charger-features-and-charging-topologies
    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 我希望 TI 的某个人能为我提供一个更明确、更深思熟虑的答案。  我了解芯片应该如何工作。  我也阅读了从上到下的数据表以及评估板文档。  我遇到的问题是它无法正常工作。  

    如果我向您提供每个引脚所见的电压电平、TI 工程师是否可以在 TI 对数据表中未提供的芯片内部工作的了解下进行诊断? 我在 ASIC 开发领域工作、知道数据表中并不泄露所有机密。

    以下是一些基本问题:

    问题1)后向 P FET 是否会损坏芯片内部的任何部件?

    问题2)知道有一个后向 P FET、这是导致 P FET 控制信号下降到不足以使其导通的原因吗?

    问题3)同样、知道有一个后向 P FET、这是芯片的降压转换器不切换为电池充电的原因吗?

    提前感谢您的周到回应!

    Monnie Holt、P.E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 我希望 TI 的某个人能为我提供一个更明确、更深思熟虑的答案。 我了解芯片应该如何工作。 我也阅读了从上到下的数据表以及评估板文档。 我遇到的问题是它无法正常工作。

    如果我向您提供每个引脚所见的电压电平、TI 工程师是否可以在 TI 对数据表中未提供的芯片内部工作的了解下进行诊断? 我在 ASIC 开发领域工作、知道数据表中并不泄露所有机密。

    以下是一些基本问题:

    问题1)后向 P FET 是否会损坏芯片内部的任何部件?

    问题2)知道有一个后向 P FET、这是导致 P FET 控制信号下降到不足以使其导通的原因吗?

    问题3)同样、知道有一个后向 P FET、这是芯片的降压转换器不切换为电池充电的原因吗?

    提前感谢您的周到回应!

    Monnie Holt、P.E.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您确定后向 P FET 是电路板上唯一的组件错误吗? 您的电路板和官方 EVM 使用相同的原理图、而电路板无法正常工作、这一点很奇怪。

    有关充电使能条件、请参阅9.3.9启用和禁用充电;有关 BATFET 开启条件、请参阅9.3.10系统功率选择器。 另请检查 VBAT、VSRP、VSRN、VSYSTEM。 谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。