This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:支持96W?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5023, PMP4408, UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726193/lm5023-support-96w

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件: PMP4408UCC28600

尊敬的 TI 专家:

我的客户需要如下交流/直流解决方案,我使用 WEBECH 为客户生成 LM5023参考设计,但是,客户发现在 LM5023数据表中,它用于10~65W 应用。

您能给我一些建议吗?客户要求的最佳选择是什么? 非常感谢。

  1. 交流输入:90~265V
  2. 直流输出:12V/8A
  3. 无 FPC 的反激式、以最大限度减小 PCBA 总尺寸和成本。

LM5023数据表中的值

2个应用•从10W 到65W 的通用输入交流/直流笔记本电脑适配器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    感谢您关注 LM5023。 10W 至65W 是此控制器所用的典型输出功率范围、但可能会超过65W。 PMP4408就是这方面的一个示例、它是基于 LM5023:http://www.ti.com/tool/PMP4408的120W 准谐振反激式转换器

    您可能还会发现感兴趣的 PMP5315具有与此类似的设计规格。 这是一款准谐振反激式参考设计、采用 UCC28600、具有90Vac 至265Vac 输入、14V/6.5A 输出。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ben:
    非常感谢您的支持、此外、客户还想添加新的要求:
    监测外部 MOSFET 的温度,当温度超过120度时,关闭系统;当温度下降到100度时,打开系统,返回正常模式。
    您是否对此提供了一些建议? 非常感谢。