请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 我已经生成了一个 df.fs 文件、我想使用 C 代码将该文件导出到 MCU。 此 MCU 将对电量监测计进行编程以用于生产。 通过阅读随附的文档、我知道文件结构是什么。 但是、手动将代码从 df.fs 文件传输到我的 C 代码可能会很耗时。 是否有更快速的方法将 df.fs 数据导出到我的 C 代码中?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经生成了一个 df.fs 文件、我想使用 C 代码将该文件导出到 MCU。 此 MCU 将对电量监测计进行编程以用于生产。 通过阅读随附的文档、我知道文件结构是什么。 但是、手动将代码从 df.fs 文件传输到我的 C 代码可能会很耗时。 是否有更快速的方法将 df.fs 数据导出到我的 C 代码中?