This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:升压模式中的最小低侧电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726241/lm5170-q1-minimum-low-side-voltage-in-boost-mode

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

尊敬的所有人:

我将为我的一位客户设计一个电池测试仪电路、该电路能够在低侧提供2V-5V/80A 的电流。 高侧为48V 额定电压。 据我所知、在升压模式下运行时、数据表建议低侧的最小电压为3V。 在低侧仍可以使用2V 电压运行吗?

提前感谢您!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    感谢您考虑使用 LM5170。 3V 建议背后的两个主要原因:(1)避免最终为目标48V-12V 动力总成应用提供过高的电流、该电流通常高于 kW; (2) IC 内部有斜坡最小电压校验器、如果您在 HV 端口未充电的情况下以非常低的 LV 端口电压启动、则电路无法启动。

    但是、在您的应用中、应该存在48V 电压、并且电路可以在升压模式下以低至 LV=2V 的电压运行。

    您可以参考 TI 参考设计(www.ti.com/.../TIDA-01040)。

    谢谢、
    Youhao