This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H000-Q1:800mA 外部电流限制已编程、但电流限制在 ICL 上以八线性方式跳闸(>1A)

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726465/tps1h000-q1-800-ma-external-current-limit-programmed-yet-current-limit-ocassionally-trips-at-icl-1a

器件型号:TPS1H000-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS1H100-Q1

电源噪声是否会导致外部电流限制设置被忽略、从而导致 TPS1H000以更高的内部电流限制设置跳闸?

如果是、是否有方法可以降低发生这种情况的风险?

我们的外部设置为800mA。   

感谢您的任何建议、

SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    建议在电源引脚 Vs 和器件接地 GND 之间使用100nF 对 TPS1H100-Q1去耦。 通过这种去耦、电源噪声不会影响内部电路功能。

    此致