大家好、
我想使用 CSD13302W。
Q1:VDS is12V。 什么是 VDS 电压? 这是否意味着 CSD13302W 的 VDS 电压不能更高12V?
Q2:以下 参数 是什么意思?
TD (ON)接通延迟时间
TR 上升时间
TD (OFF)关闭延迟时间
tƒ μ s 下降时间
您是否会提供 图表来解释这些 参数?
Q3:能否使用 NMOS CSD13302W 切换3.3V 电压? 例如连接。 2引脚为3.3V/60mA 输入。 3引脚为3.3V 输出。 1引脚由 MCU 控制、
如果可以实现这一点、您会向我发送正确的电路还是 TINA 电路?