This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:TPS3890延迟时间

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726128/tps3890-tps3890-delay-time

器件型号:TPS3890

大家好、团队成员。

是否可以将 TPS 3890的延迟时间设置为超过30s?

我想将延迟时间设置为60秒

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林

    我们尚未测试超过30秒的延迟。 使用大于26uF 的电容器时、需要注意两个事项。

    使用较大的电容器时、假设容差为10%、则标称值与实际值之间的差异会大得多、这可能会产生更多误差。

    2.当/RESET 被置位时、电容器必须放电。 当器件不再处于欠压状态时、电容器开始充电至基准电压、以产生复位延迟。 通过增加更大的电容、当复位首次激活至逻辑低电平时、电容器可能无法完全放电、这意味着当器件不再感应到欠压条件时、 电容器将开始为尚未完全放电的电容器充电、这将产生比检测到的短复位延迟。 额外的电容也会增加高到低输出传播延迟的轻微延迟。

    如果您彻底测试并了解添加额外电容的效果、则可以使用大于26uF 的延迟电容器。 我希望这能回答你的问题。 总之、您可以使用更大的电容器、但如果器件触发复位、然后在电容器放电之前不再检测到欠压情况、则会产生更短的延迟。

    Michael