This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:关断后的 EVM

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726318/bq27426-evm-after-shutdown

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、团队、

您能告诉我关断后 EVM 的行为吗?

当我在下面的过程中尝试时、bqStudio 观察窗口中的通信显示了不正确的值。

1、在 VDD = 3.5V 时为 EVM 加电、并在观察窗口中显示电压、平均电流和温度寄存器
2.将 VDD 从3.5V 降至2.5V 以下。
3. 停止更新监视窗口中的寄存器值
4.将 VDD 从2.5V 以下升至3.5V
5.恢复更新的寄存器值,但它的值不正确。

断开 EVM 连接后、bqStudio 似乎未在观察窗口中显示正确的信息。 这是 bqStudio 的错误吗?  

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nagata
    如果我正确理解您的问题、该器件是基于 ROM 的监测计。 一旦您进行 POR、监测计上的所有编程值都会重置为默认值。

    如果我没有正确地回答您的问题、请发送 bqstudio 的快照、以显示您看到的内容。

    谢谢
    Onyx