This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217CEVM:电池充电路径测试

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217CEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726190/tps65217cevm-battery-charge-path-test

器件型号:TPS65217CEVM

您好!

这是 K Harshavardhan。

我们正在开发 TPS65217CEVM。 所有模块测试几乎都完成了。

我们使用3.7V 和850mAh 的电池来检查充电路径。

但电池未使用交流电5V 充电、并且 CHG_EN 为高电平。

我们是否有任何电池充电程序?

如果我们遵循的流程错误、请告知我们。

提前感谢您。

K Harshavardhan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 K:

    您是否为 PMIC 安装了按钮、或者 i2c 存取是否可用?

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    K Harshavardhan、

    您正在 EVM 上进行测试、因此请确保正确安装了跳线:必须安装 JP6和 JP11才能使电池充电正常工作。

    JP6确保 BAT 和 BAT_SENSE 短接。 JP11确保有一个有效的10kOhm 下拉电阻器来模拟通常连接在电池组内部的 NTC。