This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541-V200:转换为 HDQ、反之亦然- I2C (不使用 BQEV 软件)

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726422/bq27541-v200-convert-to-hdq-and-vise-versa-to-i2c-not-using-bqev-software

器件型号:bq27541-V200

要将 I2C 模式转换为 HDQ 模式、需要使用哪些命令?

要将 HDQ 模式转换回 I2C 模式、需要使用哪些命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 I2C 至 HDQ、请参阅以下命令。 这是一条单向街、您无法从 HDQ 返回 i2c。

    I2C 地址0xAA w 00 0f //Enter ROM 模式命令
    2. I2C 地址0x16 w 00 16/COMM 选择命令
    3. I2C 地址0x16 w 04 05 //选择 HDQ8通信
    4. I2C 地址0x16 w 64 1b 00 //写入校验和0x16 + 0x05 = 0x1b 以执行命令
    5. I2C 地址0x16 w 00 0f //退出 ROM 模式到 FW 模式
    6. I2C 地址0x16 w 64 0f 00 //写入校验和以执行命令

    谢谢

    Onyx