This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:输出电压选择

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726442/bq25504-output-voltage-selection

器件型号:BQ25504

您好!

我最近购买了 BQ 25504评估板。 我想在各种条件下测试电路板、尤其是改变输出电压。 在我开始从电路板上卸下组件之前、我想再次检查我所做的工作是否正确。 我读过前 一个线程 、但无法完全弄清楚它。  

最初的最大电池电压似乎是3.3V。要增大此电压、我是否要更改过压电阻器(评估板上的 R3和 R4)或电池正常电阻器(R7、R8和 R9)?  

从这里、我计算出的电阻值为 R3 = 3.6 Mohm、R4 = 6.4 Mohm。 这些值是否会将输出上电压值打开至5.2V?  

如果能提供任何帮助,将不胜感激。  

祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您可以更改 VBAT_OV 引脚电阻器以更改输出调节电压。 OK 电阻器用于 VBAT_OK 比较器的输出、当 VSTOR 处的电压足够高时、它会向您的系统发出信号。 www.ti.com/.../sluraq1上的电子表格 应该有助于确定电阻器的大小。

    在更改 EVM 板上的高阻值电阻器时、请按照 d/s 部分11.1的说明仔细清理焊剂。 否则、大电阻器上的磁通会产生一个值更低的并联电阻器、从而降低电阻的总值。