This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:bq24072、BQ24073 &放大器;BQ24093比较

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24093, BQ24072, BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726181/bq24073-bq24072-bq24073-bq24093-comparision

器件型号:BQ24073
主题中讨论的其他器件:BQ24093bq24072

您好!

我将比较 bq24072、BQ24073和 BQ24093。

BQ24093具有不同的架构、但 bq24072和 BQ24073的差异不大。 在24073和24072中、只有 Vout (reg)不同。

这些 IC 还需要考虑其他关键点吗?

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    BQ24093是一款非电源路径器件、而 BQ2407X 系列器件是电源路径器件。 与非电源路径器件相比、电源路径具有2个主要优势。
    一种方法是使用电源路径器件实现即时系统开启。 由于 OUT 引脚和 BAT 引脚之间有一个 FET、因此您可以将 OUT 优先于电池充电。 对于非电源路径器件、在电池深度放电的情况下打开系统可能需要一段时间。
    第二个主要优势是终端精度。 由于负载电流和电池充电电流流经不同的路径、因此您可以使用电源路径器件精确地终止电池充电。
    bq24072和 BQ24073之间的主要区别在于您所说的输出电压。