This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:如何退出 Hz 模式?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725045/bq25120a-how-to-exit-from-hz-mode

器件型号:BQ25120A

如何退出 Hz 模式? 切换 CD 引脚吗? 还是仅将 CD 设置为高电平?  从 Hz 模式退出时,需要延迟(多少次)才能使 i2c 进入通信  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    盐城

    1./CD 引脚为芯片禁用。 将 CD 驱动为低电平可将器件置于高阻态模式、仅电池存在、或在 VIN 有效时启用充电。 当仅存在电池时、将 CD 驱动为高电平以进入有源电池模式、并在存在 VIN 时禁用充电。 CD 在 kΩ 时被拉至低电平、电流为900 μ A。

    2.恢复时间最大为1ms

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 bq25120a 处于 Hz 模式时、无需恢复 i2c、或者仅当主机写入 Hz_MODE 位时、才需要通过切换 CD 引脚恢复 i2c;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    盐城

    如果/CD 引脚被拉至低电平、在仅电池模式下、您处于 HiZ。 要退出 HiZ 并转至 Active BAT、您需要将/CD 引脚拉至高电平。 您可以在1ms 延迟后进行通信。  

    请注意、如果您进行了任何更改(VSYS 或 VLDO 电压)、即使您进入 HiZ 模式、这些更改也会被保留。  

    此致、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在什么情况下、我需要切换 CD 引脚以恢复 i2c 通信、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    盐城

    当您处于仅电池模式时、您需要升高/CD 才能恢复通信。