This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170-Q1:使能引脚电压是否与输出电流相关?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725918/tps40170-q1-is-enable-pin-voltage-related-with-output-current

器件型号:TPS40170-Q1

您好!

使能引脚电压是否与输出电流相关?

150个 LED 连接到 TPS40170-Q1输出。

当使能引脚电压为1.6V 时、并非所有 LED 都亮起、但当使能引脚电压为3.0V 时、整个 LED 亮起。

为什么会出现这种症状?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否还可以在启用时检查 VBP 电压? 它应该介于3.85和4.4V 之间。
    您还有原理图吗?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    随附的原理图。

    请查看并让我获得结果。

    此致、

    Nicky

    e2e.ti.com/.../6837.TPS40170.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nicky

    原理图看起来正常。 我看到 EN 信号上有一个分压器。 因此、在启用器件时必须考虑这一点。
    当您为器件 EN 时、输出电压是否为5V? BP 引脚上的电压也是多少

    谢谢
    -Arief