This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:24V 输出电压/4A

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725837/lm5176-24vout-4a

器件型号:LM5176

你(们)好,先生  

我的规格是 VIN = 10.8V~36V 至24Vout/4A

我可以在几天前使用 webench 进行仿真  

但我今天无法使用 webench 对此规格进行仿真

下面附有文件,但这些组件值会导致输出电压摆幅和2A~4A 时不稳定

e2e.ti.com/.../LM5176-24Vout.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您关注 LM5176。 我们将对此进行调查并返回给您。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    我看了一下、webench 参考 PCB (基于我们的 EVM 之一)上的 Webench 可选 MOSFET 似乎可能会过热。 当您进行自己的布局时、这可能不是真正的问题。 在这种情况下、您可以将环境温度降低到-40C 以创建 webench 设计。 您可以在自己的电路中更改为不同的 FET 或布局。

    谢谢、
    Youhao