This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV759P:效率

Guru**** 2867630 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV759P, TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726350/tlv759p-effciency

器件型号:TLV759P
主题中讨论的其他器件: TPS7A91

尊敬的先生/女士

我正在寻找效率超过85%的 LDO、以便在电流为1A 时将5V 转换为3.3V、将3.3V 转换为1.2V。

当我参考 TLV759P 时、我发现它符合我的要求。 但数据表中未提及效率。 如何提高此器件的效率?

请在这方面帮助我。

谢谢你

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidhi、

    任何 LDO/线性稳压器的良好一阶效率近似值均为100*VOUT/VIN。 因此、对于3.3VOUT/5VIN、效率实际上接近66%。 您需要注意的主要指标是、对于具有大压降的1A 稳压器、TJA 是一个用于根据功率耗散预测裸片结温的参数。 例如、TLV759P 的 TJA 为80.3C/W、因此在1A 从5下降到3.3时、电压下降1.7V、耗散的电流为1*1.7V 或1.7W。  80.3C/W*1.7W 可使136.5C 的温度高于环境温度。 这意味着如果 PCB 环境温度为25C、裸片温度将为25C+136.5C 或161.5、这意味着您超出规格、可能会进入热关断状态。

    另一个1A 器件是 TPS7A91。 TJA 为56.9C/W,因此您的温升仅为56.9C/W*1.7W= 96.73C,这仍然微不足道,但低于建议的最高工作温度。

    我希望这能回答你的问题。 如果没有、请告诉我。