This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:看门狗新序列

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726147/tps65381a-q1-watchdog-new-sequence

器件型号:TPS65381A-Q1

大家好、

 

我将在适当的窗口时间内发送回答3、回答2、回答1和回答0。 TPS 器件的所有响应值(响应3、响应2、响应1和响应0)都是错误的答案。 我想知道它何时会在第四次响应或第一次响应本身之后启动新的看门狗序列。

 

谢谢、此致、

Yusup Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusup、

    看门狗接收到良好事件或 不良事件(序列中有4个答案) 或超时事件后、会启动新序列。  在您的情况下、发送错误的应答字节将意味着、即使在发送的第一个字节(响应3)中、也会使用错误的应答字节检测到应答、但看门狗会等待序列中的第4个应答(响应0)以完成看门狗要求的时序部分。  在第4个应答字节(响应3)之后、看门狗将立即检测到这是一个不良事件并启动一个新的看门狗序列。   类似地、如果4个应答字节的值正确、并且 Resp3位于序列的窗口2中、则会检测到它为良好事件、并且在 Resp3再次结束后立即启动新序列。  如果看门狗未在序列中接收到4个应答字节、则看门狗会检测到超时(MCU 没有响应或应答集不完整)、并且新序列会在 TPS65381A-Q1中的 Window2时间到期后立即启动。

    在有效的过程中、这些用于监控看门狗的错误标志和计数器。  在 WD_STATUS 寄存器中、多个位有助于软件确定发生错误时发生的情况、更多详细信息请参阅表5-12和寄存器映射。  此外、 看门狗失效计数器 WD_FAIL_CNT[2:0]将在 不良事件或超时事件发生时立即递增、并在良好事件发生时递减。   

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scott:

    感谢您的快速回复。 现在非常清楚。

    此致、

    Yusup Khan