This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:200V 电源关闭

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725564/tps40210-200v-power-supply-shutdown

器件型号:TPS40210

客户正在推出适用于200V 升压电源的 TPS40210开关设计。  他们看到的是电源将输出电压升压至200V、然后在停止~50ms 后重新启动。 它会导致输出电压产生~64V 的纹波。  随附的是一个显示启动的 pdf、另一个显示排序开/关的 pdf。 有什么想法吗?

他们确实尝试添加 Riflt = 1K 欧姆和 Ciflt = 330pf、如数据表第20页所示、但没有明显的效果。 不确定是否进入过流模式。  您可以在所附的示波器图上参考 SS 引脚状态。  数据表介绍了连续导通模式 和非连续导通模式。 不确定它处于哪种模式或如何从一种模式切换到另一种模式。

如果需要、我们可以共享原理图。  请提供建议。

谢谢、
标记

e2e.ti.com/.../TI-TPS40210-Switcher.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    TPS40210似乎达到峰值电流限值并触发断续模式。 有关详细信息、请阅读数据表。 尝试增加 SS 电容器。 如果没有帮助、请选择更大的电感器和/或减小电流感应电阻器、以避免达到电流限制。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    将 SS 电容器加倍至4.7uF 没有效果、仍然会看到64V 纹波。 减小感测电阻会使 TPS40210爆炸。

    是否要查看客户原理图? 我们还可以尝试其他什么?

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

     您的客户是否尝试使用较大的电感器?  恐怕他的电感器可能会饱和、即使 使用较小的感应电阻器、也可以轻松跳变峰值电流限制。   是的、您可以通过电子邮件将原理图发送给我。  还要发送电感器数据表。

    让我们通过电子邮件继续讨论、并关闭此 e2e 主题。


    谢谢、

    Youhao