This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138FW-FBLLC:UCD3138FW-FBLLC

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726224/ccs-ucd3138fw-fbllc-ucd3138fw-fbllc

器件型号:UCD3138FW-FBLLC

工具/软件:Code Composer Studio

在光学编码器应用中、我们有两个不同的光电检测器、其中一个生成正弦信号、另一个生成余弦信号。 通过光学路径调整、我们可以获得良好的正弦/余弦信号、但有时这种调整需要很多时间。 在本例中、我们无法在来自两个不同检测器的两个不同信号之间建立90度相位、从而使 Lissajous 曲线类似于圆圈、我想知道是否可以使用该组件在两个输入正弦信号之间形成相位?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正弦波的频率是多少?
    一个周期中有多少点足以正确表示正弦/余弦?