This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:默认复位

Guru**** 2893240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725979/bq24195-reset-following-a-default

器件型号:BQ24195

尊敬的 e2e 支持:

当我们的充电器检测到故障(作为看门狗事件)时、它会将所有寄存器重置为默认值。

这种行为不适合我的客户应用、其中需要保留以下参数:充电电压限制、快速充电电流限制、输入电流限制、输入电压限制、最小系统电压限制、I²C μ s 看门狗计时器设置。

 是否有任何方法可以在我们的 IC 中保存某种"自定义配置"?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果看门狗计时器到期、所有寄存器将重置为默认值。 数据表的第8.4.1节对此进行了说明。

    客户可以通过 I2C 禁用 WDT,REG05[5:4]= 00,以防止 WDT 过期并重置配置。 为了使 I2C 寄存器保持不变、必须向 BAT 引脚施加有效的电池电压(~2.3V)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fernando、

    感谢您的反馈。

    在这种情况下、我们需要保持看门狗功能。
    我们没有任何隐藏的寄存器或任何技巧来禁止复位吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 REG01[6]复位 WDT。 主机需要定期向该位写入数据、以防止 WDT 在计时器周期内过期。