This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A-Q1:电源选项

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2818A-Q1, UCC28C43-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726246/ucc2818a-q1-power-supply-options

器件型号:UCC2818A-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28C43-Q1

您好!

我正在使用 UCC2818A-Q1 IC 构建具有升压 PFC 的交流/直流转换器、其输出电压为390V (1500W)。  我正在研究该 IC 的电源选项、我没有任何额外的电源、因此我计划通过整流输出电压为 IC 供电。 是否有任何稳压器 IC 可接受200-400V 的宽输出电压范围并提供固定输出电压? 还有一份应用手册、介绍了如何为此 IC 设计自举电源?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shalini ADDEPALLI、

    通常、您可以使用辅助电源为该 PFC 控制器供电、该电源从整流电源提供15V 电压。
    由于您选择了汽车级 PFC 控制器、我建议您使用 UCC28C43-Q1、您可以在反激式设计中对此进行配置。

    您可以在网页上找到该器件的多个参考设计。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢您的回复。 UCC28C43-Q1似乎用于峰值电流模式控制、但我计划在平均电流模式控制下设计电路。 您为什么建议使用 UCC28C43-Q1 IC 和反激式拓扑?有什么特殊原因? 我的设计输出要求为1500W、390V、输入电压为240 VAC。 因此、我计划使用单相 CCM PFC 控制器之一设计升压 PFC 电路(最好处于平均电流控制模式)。 那么、您能否根据这些要求推荐一个 PFC 控制器 IC?

    此外、是否有关于如何为 UCC2818A-Q1设计辅助电源的应用手册?

    谢谢、此致、
    Shalini Addepalli
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shalini、

    我非常推荐将 UCC28C43-Q1用作辅助电源、为 UCC2818A-Q1 PFC 控制器生成 VDD 偏置电源。

    您可以使用众多 UCC2843参考设计之一来生成该偏置轨。 没有 专门与 PFC 偏置电源相关的应用手册。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    现在、我了解了您建议的解决方案。

    我们能否使用来自整流器市电的自举电源电路为 UCC2818A-Q1 PFC 控制器供电、与 UCC28C43-Q1类似(UCC28C43-Q1 IC 在自举电源电路上运行、如其数据表所示)。 如果为 UCC28C43-Q1使用自举电源,它是否会在主升压 PFC 电路的运行中造成任何问题?

    谢谢、此致、
    Shalini Addepalli
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shalini、
    UCC28C43-Q1可从高电压启动、并与反激式变压器的偏置绕组一起工作。 这是因为该器件针对低偏置启动电流以及相当大的 UVLO (ON)和 UVLO (OFF)迟滞进行了优化。
    UCC2818A-Q1具有更高的工作电流、其启动电流甚至可能未在数据表中定义。 您应该检查此项。
    总之、与 UCC28C43-Q1相比、您将发现在 UCC2818A-Q1上需要一个从高电压到 VDD 的大功率启动电阻器。
    此外、反激式转换器将快速可靠地启动。 另一种方法是将辅助绕组放置在主升压电感器上。
    由于主绕组上的电压是交流输入、因此启动时间会更长。
    此致
    John