This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3012:法规问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725318/ref3012-regulation-questions

器件型号:REF3012
主题中讨论的其他器件: REF3025

客户发现、无负载时、REF3012和 REF3025的输出电压 过高、违反了数据表中的规格。 请在此处查找测量值。


您能解释一下为什么这种行为是正常行为、这种行为是正常行为吗?

 

REF3012无负载= 1.5V

REF3025无负载= 2.7V

 

 

应用:服务电机

客户:WW 等级

 

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您能给我发送客户原理图的电子邮件吗? 这不是一种正常行为、由于发生在2个器件上、我觉得这是客户方面的设计问题。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请在此处找到应用电路。

    此外、RD 在没有电路板连接的情况下进行了单个器件测试。 结果是相同的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    附件未通过。 如果需要、请随时通过电子邮件发送

    -Marcoo