This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:是否有 BQ78PL116的替代芯片或解决方案?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116, BQ34Z100-G1, EMB1428Q, EMB1499Q, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726369/bq78pl116-is-there-a-replacement-chip-or-solution-of-bq78pl116

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1EMB1428QEMB1499QBQ40Z50-R1

你(们)好

我想制作一个用于4串锂铁磷酸盐电池的电池管理模块。 我希望具有主动均衡。 我计划使用与 BQ78PL116类似的芯片。 但是、我看到"BQ78PL116未在新项目中推荐使用。  现在建议使用 EMB1428/EMB1499进行有源均衡。

BQ78PL116是否有替代芯片或解决方案?  常用的解决方案是 EMB1428/EMB1499?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Duodo:
    正如您在产品文件夹中看到的、bq78PL116没有直接替代产品。 产品页面 bq34z100-G1上的器件是一款可缩放至16节电池的电池组电量监测计。
    由于极端电池欠压(ECUV)限值为2.5V、bq78PL116通常不是一个好的锂铁磷酸盐电池解决方案、在低充电状态下、电池电压有可能快速下降至低于此阈值。
    可用的有源电池平衡解决方案是 EMB1428Q 和 EMB1499Q、但它们的建议工作电压最低分别为15和10V、因此它们不能正确支持4S LiFePO4电池组。 它们还需要监控器件和 MCU 来控制平衡算法。
    bq40z50-R1是电流推荐的4S 监测解决方案、但具有被动均衡功能。