This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式直流/直流5V 3A 设计的建议

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726072/suggestion-for-isolated-dc-dc-5v-3a-design

你(们)好

请注意、我正在寻找具有 OCP、SCP 和 OVP 保护功能的合适隔离式直流/直流稳压器设计。

输入电压(最小值)= 9V

输入电压(最大值)= 18V

输出电压= 5V

输出电流(最大值)= 3A

效率= 85%或更高

有哪些选项? 请说明是否有我可以获取的评估模块以进行评估。

此致

Naji Eid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naji、大家好、感谢您关注德州仪器。 根据您的查询、我们提供了13种电源参考设计(请参阅以下链接)、这些设计符合您提供的基本标准(隔离式、直流、输入电压、输出电压、输出电流)。 查看其中是否有适合您的需求的产品。 我们 TI 参考设计的策略是为您提供原理图、BOM 和测试报告结果、以便您可以自己构建/复制设计以适合您的子系统构建。 因此、我们通常不提供任何硬件板。

    www.ti.com/.../index.html

    让我们知道这些设计中是否有任何一种适合... 或不是。 要访问我们的整个参考设计库,请访问 www.ti.com/.../index.html

    此致、

    J. Fullilove
    应用工程师