This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:TPS4H160是否适用于 PLC 应用上的数字输出?

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725987/tps4h160-q1-does-tps4h160-suitable-for-digital-output-on-plc-application

器件型号:TPS4H160-Q1

尊敬的先生:

        我们在 PLC 应用上使用 TPS4H160提供24V/500mA 数字输出。 但它似乎有一些热问题。  TPS4H160是否适用于 PLC 应用上的数字输出? TI 是否有任何建议? 或者、TI 在此应用上还有比 TPS4H160更好的解决方案?

最恰当的考虑

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS4H160-Q1适合在24V 下驱动500mA。 在稳定状态下 、不应 存在热问题。 热问题是否在加电时由于电容负载而发生? PLC 输入电容值是多少? 电流是否限制在500mA? 稳态电流是否为500mA/通道?

    您是否具有输出电压和负载电流的示波器测量? 如果您有、请将其发布。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

            感谢您的回复。 我将尝试澄清电流和电压范围。 BTW,TI 是否有针对 TPS4H160-Q1的布局指南或建议。 谢谢

     

    最恰当的考虑

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表第31页。 您还可以在中参阅 EVM 布局

    此致