This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:电感值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2623, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725336/lm2623-inductance-value

器件型号:LM2623
主题中讨论的其他器件: TPS61088

您好!

输入电压:2V

输出电压:12V

输出电流:500mA

对于电感器值、如果我们的输出电压为12V (RF1=867K 且 RF2=100K)、电感器的良好值是多少?

正如数据表中提到的、较小的电感器有助于减少纹波、并且没有任何其他的工业

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、IKON、

    此应用中的输入电流将达到3~4A、因此 LM2623可以支持此类高输入电流要求。 如果最小输入电压高于2.7V、我建议使用 TPS61088。 或使用额外的 TPS613222为 TPS61088的 VIN 生成5V 电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、
    输入为2.4V 镍氢电池、截止电压为2V。 如果需要12V 输出电压、最大输出电流 Iout 是多少?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ikon
    LM2623A 为0.2A、非 A 版本器件的电流更低