This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS630250:输出电压变量

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725067/tps630250-vout-variable

器件型号:TPS630250

大家好、

我实现了该电路:


现在的情况是:

Vin = 3.1 -> Vou = 1.3V

Vin = 3.6 -> Vou = 2.3V

Vin = 4V -> Vou = 2.8V

电路无负载。

我使用电池和可变电源进行了测试。

我检查了电阻器及其正确的值。

我有两个板、两个板的问题是相同的。

有人知道会发生什么?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roberto、

    请检查以下内容:
    -对于不同的输入电压、FB 引脚到 GND 引脚的电压?
    -使用示波器的输出电压
    -将 GND 基准连接到 IC 的 GND 引脚时的输入电压和输出电压。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    -对于不同的输入电压、FB 引脚到 GND 引脚的电压?

    结果是:

    VIN = 3.1 -> V FB = 0.178V

    VIN = 3.6 -> V FB = 0.527V

    VIN = 4V -> V FB = 0.672V

    GND 基准连接到 IC 的 GND 引脚时的输入电压和输出电压。

    蓝色- 输入电压

    黄色-输出电压

    谢谢、

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roberto、

    反馈电压必须为0.8V。
    在您的电路板中、反馈电压甚至不接近于它应该达到的值。 请检查开关节点 L1和 L2。
    如果这些引脚未切换、请在将 EN 连接到 GND 时检查输出电压。
    如果在对输出电容器放电后仍观察到电压、则 IC 很可能会损坏。 请更换 IC 并再次检查。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在第 L1和 L2点、我检查了是否正在切换。
    结果:
    VIN = 3.1 -> V L1 = 0.116V 且 V L2 = 0.116V

    VIN = 3.6 -> V L1 = 0.029V 且 V L2 = 0.029V

    VIN = 4V -> V L1 = 0.034V、V L2 = 0.034V

    您是否知道是否是预期的?

    我将把 EN 连接到 GND,并在与您分享结果后检查输出电压(在 PCB 中不容易:)。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为这是我的错误、在我的 PCB 中、引脚2未接地、它是发泡的。

    只有这样。

    我将在纠正此问题时向您说明结果

    谢谢你