This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035C:如何连接'RAMP'引脚?

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5035C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726263/lm5035c-how-do-i-connect-the-ramp-pin

器件型号:LM5035C

您好!

我对 LM5035C 有疑问。

我正在处理隔离式直流/直流转换器应用。

输入电压范围:200V ~ 400V。

如何连接 'ramp'引脚(RFF)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kwnag woon Lee,
    斜坡引脚是 PWM 斜坡信号。
    您应将此引脚连接到外部 RC 网络。
    电容器从斜坡变为 GND、电阻器从斜坡变为 VIN。
    此致
    John