This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193-Q1:扩频功能

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61193-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725772/tps61193-q1-spread-spectrum-function

器件型号:TPS61193-Q1

尊敬的先生。

我的客户现在正在使用 TPS61193-Q1设计系统。

他们提出以下有关扩频功能的问题。

请提供您的建议。

调制频率。

 数据表中定义了1kHz。 另一方面、1.875kHz 在中进行了说明

 EVM 用户指南。 哪一项是正确的?

2.扩频的效率。

 他们正在考虑利用扩频功能来减少第二和第三

 无线电噪声频带内的谐波(fsw = 400kHz)。

  请使用频谱分析仪显示展频导通/关断的效率

 波形等。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    调制频率

    感谢您指出这一错误。 请允许我花些时间检查哪一个是正确的。 但是、我是否可以问客户为什么要询问调制频率? 他们对此参数是否有任何疑虑?

    2.展频的效率

    以下是禁用/启用展频时器件的频谱。 FSW=400kHz。

    禁用展频:

    启用展频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shirley-San。

    感谢您提供宝贵且有用的信息。

    在日本、我们必须提交包含之前数据表内容的"仕様書"
    大规模生产。 因此、他们对描述错误很敏感。 对此没有任何担忧。
    这就是他们现在指出这一点的原因。

    我希望你能回答关于#1的问题。

    此致、
    H. Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    我已经检查并确认正确的调制频率应为1kHz。