This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:用于6S 锂聚合物电池的 BQ40Z80

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726009/bq40z80evm-020-bq40z80-for-6s-lipo-batteries

器件型号:BQ40Z80EVM-020

我使用 的是带6S 锂聚合物电池的 BQ40Z80EVM、但它无法正常运行。

与手册中一样、我在电池连接器 J12中短接了6P 和7P 之间的连接。

我在引脚配置中禁用了 VC7SENS 和 VC7EN。  

问题是我设置了 CUV 和 CUVC、但无法将其清除。 我使用了所有可用的命令。

出什么问题了?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的查询。 您能否确认您已从修订版 A EVM 中删除 R7和 D3? 这是 EVM 中的一个错误、现已在文档中提供。 另请确保校准电池组电压、因为默认校准值会导致电池组测量不正确。 如果这些不能解决问题,请告诉我,并将.gg.SCV 发送到.zip 文件中,以便我执行进一步的诊断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我删除了 R7/D3并解决了该问题。 非常感谢!