This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CMRT 5.11.

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724941/cmrt-5-11

尊敬的团队

正如我所知、CRMT 版本已更改为5.11。
我们在产品中使用了许多 TI IC 产品。
我们的客户请求我们提供 TI CMRT 版本5.11表单(随附文件)
可以帮助我回答表单中的问题吗? (或让我拥有联系人)

非常感谢您!e2e.ti.com/.../Conflict-Minerals-Reporting-Template_2800_CMRT_2900_-Rev-5-11.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandy、

    让我让内部团队看看有哪些选项可用。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的网站上仅显示 SD 报告。
    与 Sandy 相同、我还需要冲突矿产报告模板(CMRT)的最后一个版本、版本为 v5.11
    谢谢你。
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我提出了这个要求、这个请求应该由客户支持中心处理、而不是通过 E2E 处理。 请查看下面的链接并发送电子邮件。
    www.ti.com/.../contactus.page
    我无法通过 E2E 为此主题提供帮助。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢你的帮助。

    正如您所建议的、我发送了一个请求、并通过电子邮件收到了完整的 CMRT v5.11报告。

    Eric