This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Intel Atom Z8350 Cherry Trail T3解决方案

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724674/intel-atom-z8350-cherry-trail-t3-solution

您好!

我正在寻找以下解决方案:  

Intel Atom Z8350 Cherry Trail T3、  

适配器输入规格: 输出:5V/3A

我是否可以问我们是否有适合客户的建议?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们的产品线没有适用于 Cherry Trail T3 SOC 的电源解决方案。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经在可能适用的 SND9039的所有者中进行了循环。 相关详细信息已签订 NDA、因此您可能需要通过电子邮件进行通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经回答了

    此致、
    Costin