This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:为超级电容器充电选择一个更高输入电压解决方案

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725996/bq24640-select-a-higher-input-voltage-solution-for-super-cap-charge

器件型号:bq24640

大家好、

我的客户正在寻找超级电容器充电器、但输入电压将>30V。 我看到我们的 BQ24640只能接受28V 最大输入。 因此、不确定我们是否有支持更高电压输入充电器的解决方案、或者我们是否有分立式解决方案来满足这一要求?

至于分立式解决方案、客户能否使用直流/直流和外部放大器来缓冲 CC/CV、以便为超级电容器充电? 我们是否有一些推荐的原理图或解决方案供参考? 充电电流不大、小于0.5A。 以下是要求:

输入电压:32V

超级电容器充电的输出电压:26V

电流:<0.5A

非常感谢!

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎没有满足您设计要求的专用充电器。 请访问 www.ti.com/.../slvt145r.pdf、仔细查看电源管理指南。
    是的、客户可以使用直流/直流构建分立式超级电容器充电器、但充电器的整体精度、性能和保护可能不如使用专用充电器 IC。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。 谢谢!