This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:单个 LED 脉冲的最大频率分辨率

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725374/lp5569-maximum-frequency-resolution-for-individual-led-pulsing

器件型号:LP5569

大家好、  我正在为下一个项目寻找这一部分、但由于我是一个 HW 家伙、我对我们可以在该驱动器的脉冲频率中实现的最大分辨率有点困惑。 对于我的项目、我需要在高达600Hz 的频率下独立对9个 LED 进行脉冲。 因此、我需要能够以45.75Hz 的频率驱动一个 LED 、以48.85Hz 的频率驱动另一个 LED、以此类推。 这是否可以通过 I2C 通信线路实现? 如果这种解决办法是可行的,是否存在滞后问题?   

提前感谢您的回答。  

Arjen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arjen、

    从数据表中可以看到、"LED 电流阱 PWM 频率为20kHz"。

    45.75Hz/48.85Hz/600Hz 是什么意思?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth