This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LM5109:LM5109A 和 LM5109B 之间的差异

Guru**** 2556320 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109B, LM5109A, LM5109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726103/faq-lm5109-differences-between-lm5109a-and-lm5109b

器件型号:LM5109

有人对 LM5109A 和 LM5109B 100V 高侧低侧驱动器之间的差异提出了疑问。

LM5109A 和 LM5109B 的引脚分配、可用封装和参数规格相同。 LM5109B 是 LM5109A 的直接替代产品。

LM5109B 的设计更改可确保当 VDD 降至 UVLO 阈值以下时、如果 HB 至 HS 偏置仍高于 HB UVLO 阈值、HO 电平转换器会正确地将 HO 输出初始化为默认低电平状态。 LM5109A 在某些情况下会使 VDD 下降或下降到低于 UVLO、并且 HO 输出可能未正确初始化为低电平状态。

基于对器件的这一改进、TI 建议使用 LM5109B 而不是 LM5109A。

LM5109栅极驱动器设置为 NRND、一段时间前不建议用于新设计。 因此、建议在 LM5109和 LM5109A 上使用 LM5109B 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发表这篇文章、Richard。 可能还值得注意的是、LM5109在一段时间前设置为 NRND (不推荐在新设计中采用)。