This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3701:输出上拉电压

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725844/tps3701-output-pull-up-voltage

器件型号:TPS3701

尊敬的支持团队。

我们的客户使用 的是24V 上拉输出电压。
24V 电源电压具有+/- 10%的波动。
输出的最大额定值为30V、但是否有问题?
在图21的数据表中、有一条语句"高达25V"。

当输出悬空时、它是否在内部上拉至25V?

此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki Yuyama、

    建议输出额定电压为25V 和10mA、28V 为绝对最大值。 波动+10%的24V 电源可产生26.4V 电压、仍处于绝对最大额定值范围内。 如果这些是瞬态和临时波动、这是可以的。

    当输出悬空时、输出上拉至独立于 VDD 的内部电压。 确保输出电压保持在绝对最大规格范围内。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael - San

    感谢你的建议。
    我们建议客户从24V 电源上拉电阻、以免超出最大额定值。

    此致、
    Hiroaki Yuyama