This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:IREF 与 VREF 特性

Guru**** 2541800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725711/tl431-iref-vs-vref-characteristics

器件型号:TL431

您好!

我知道 Iref 的绝对最大额定值为10mA。

您能给我提供 Iref 与 Vref 的特性吗?

评估的条件是开环。 (阴极打开。 不连接阴极-Vref)

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    我有以下有关 Vref 与 Iref 的图。 您可以看到、在 Vref = 2.495V 之前、IREF 非常低。 高于2.5V 时、IREF 电流会大幅增加。 我没有在500uA 以上进行地图绘制、因为在我进行此设置时不实用。 它只显示了有必要将一个电阻器与反馈引脚串联以限制开环中的电流。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、

    感谢您提供特性。

    谢谢、
    Naoki Aoyama