This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC27714:UCC27714EVM-551 PSPICE 模型

Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC27714EVM-551, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725354/tina-spice-ucc27714-ucc27714evm-551-pspice-model

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我的客户需要 UCC27714EVM-551 PSpice 模型、而不是仅 UCC27714。

请提供。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    感谢您对我们的器件的支持。 我们通常仅为驱动程序提供 pspice 模型。 EVM 包含非 TI 器件、这些器件可能具有 SPICE 模型、也可能没有 SPICE 模型。

    但是、我已经附加了 EVM 的 Altium 文件。

    如果此操作解决了您的问题、请按绿色按钮或随时与我们联系以获得进一步帮助。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou

    e2e.ti.com/.../6586368A.ZIP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马马马杜-圣

    感谢你的帮助。

    atteched zip 文件是 PCB 数据文件还是仿真文件?

    (因为我没有 Altium 工具...)

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    随附的文件是需要 Altium 工具的 PCB 文件。
    我们仅拥有我们设计的器件的 SPICE 模型。

    您可以向各个制造商申请 EVM 中所用器件的 SPICE 模型。

    感谢您的持续支持。

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou