This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ34110:Linux 驱动程序状态

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726036/linux-bq34110-linux-driver-status

器件型号:BQ34110

工具/软件:Linux

您好!

适用于 BQ34110的 Linux 驱动程序的状态是什么? 我在网上搜索、在任何地方都找不到驱动程序。 您能否告诉我它们当前是否可用、如果不可用、请提供它们何时可用的大致时间表?


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rhys、

    没有适用于 BQ34110的 Linux 驱动程序。 这不是我们通常为电池电量监测计创建的东西、也没有计划这样做。

    以下是示例代码的链接以及为您可能能够利用的某些单节电池器件创建的实用程序:
    processors.wiki.ti.com/.../Android_Software_Solutions_for_TI_Single-cell_Gas_Gauges

    此致、
    Matt