This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:旁路运行中的行为

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725950/lmzm23600-behavior-in-bypassed-operation

器件型号:LMZM23600

您好!

我想在3.3V 电源可能的电路板布局中使用 LMZM23600

-由 LMZM 生成(例如通过外部引脚提供8V 电压)

-通过另一个外部引脚提供(在本例中、LMZM 的 VIN 引脚将断电)。

因此、在我的布局中、电路板具有一个3引脚连接器、VIN、3.3VIN 和 GND、在任何设置中都不会驱动 VIN 和3.3VIN。

是否可以简单地将 LMZM23600包含在该设计中、或者我是否必须应用二极管等?

此致、

Nicolai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolai、

    您可能希望通过为 LMZM23600供电(8Vin 至3Vout 转换)或在输出端外部施加3.3V 电压来生成3.3V 电压。 如果是这种情况、我建议在 LMZM23600的输出端放置一个阻断二极管、因为在输出端施加3.3V 电压可能会产生反向电流路径、从而损坏器件的内部 MOSFET。  

    此致、

    Jimmy