This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:EN 在 VIN 之前上升时出现问题?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS709, TPS7A05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725712/tps709-issue-with-en-rising-before-vin

器件型号:TPS709
主题中讨论的其他器件: TPS7A05

大家好、

对于 TPS709、如果输入电压和使能电平都为高电平、但输入电压会断电并变为0V、同时 EN 保持高电平(来自 MCU)、那么该器件可以吗? 是否会对器件造成任何后果或损坏?

提前感谢您的帮助。

-Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    是的、EN 可以在 Vin = 0V 时保持高电平。TPS709不会出现问题或损坏。

    查看数据表的最快方法是参阅绝对最大额定值表。 对于 TPS709、Ven 最大电压不限于 Vin。

    TPS7A05是一个 LDO 示例、其中 EN 限制为最大输入电压。 EN 上的绝对最大额定值为 Vin + 0.3V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    为您准备的后续问题... EN 引脚的额定泄漏电流典型值为300nA、输入电压= 5.5V。 当输入电压= 0V 且 EN 仍为高电平(>1.0V)时、是否有泄漏电流数据可用?

    感谢您的支持!
    -Jared
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    我们没有该条件的数据。 在数据表的第7.4节中、LDO 内部有一个300nA 电流源、如果引脚悬空、该电流源会将 EN 拉高。 如果 Vin = 0、则不为300nA 电流源供电。 EN 引脚可能具有高阻抗、因此泄漏电流应明显低于300nA。