This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择匹配的正放大器、负稳压器互补对

Guru**** 2758235 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33, TPS7A49, TPS7A39, TPS7A47, TPS7A30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725951/choosing-matched-complementary-pairs-of-positive-negative-regulators

主题中讨论的其他器件:TPS7A33TPS7A49TPS7A39TPS7A47TPS7A30

大家好。 新成员。 愚蠢的问题、但是否有人知道如何选择一对互补稳压器? 例如、旧的7812和7912是同一稳压器的正负版本。 现在已经有数百种、较低的压降电压看起来比这些旧设计更具吸引力、但我发现匹配的负版本真的很难。 非常感谢。 Mike。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    没问题、如前所述、我们的产品系列中包含大量稳压器。 要缩小搜索范围、您能否提供输入电压、输出电压以及输出电流? 这些参数有助于大致了解要指向的 LDO。 出于好奇、这些将为您提供哪些动力? 我通常会看到+/-通道稳压器为 ADC/DAC 或运算放大器供电、在这种情况下、低噪声等其他参数至关重要。

    我现在推荐的一些器件为:TPS7A49 + TPS7A30或 TPS7A47 + TPS7A33。 如果您正在寻找集成度更高的解决方案、我们最近发布了 TPS7A39、它是一款双通道 LDO、可在一个器件中为两个+/-通道供电。

    此致、
    Wilson