This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:TLV733p EN 引脚电压

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725861/tlv733p-tlv733p-en-pin-voltage

器件型号:TLV733P

您好、先生:

TLV733p EN 引脚电压最小值=0.9V、但典型值=0.63V

请帮助检查正确的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hermes:

    数据表中所述的信息适用于使能阈值(高电平和低电平)。  如图17所示、典型阈值介于最小使能阈值和最大禁用阈值之间。

    我们建议您设计应用、以便在您希望启用 LDO 时 Ven 高于0.9V、在您希望禁用 LDO 时 Ven 低于0.35V。

    非常尊重、

    Ryan