你(们)好
我们注意到基于 LM5023的反激式电路的输出引脚上有一个额外的脉冲。 这仅在交流输入约为50Vrms (70Vdc 输入)或更低时发生。 请参阅下面的波形。
CH1:LM5023的 OUT (引脚7)、Ch2:开关节点、Ch5:初级侧反激 FET 的 VGS (驱动器之后)
在图中、我们可以看到 LM5023的第二个脉冲和相应的 Vgs 脉冲在驱动器的传播延迟之后产生、从而导致反激式 FET 硬开关。
这是第二个图、我们可以看到来自 LM5023的第二个脉冲、导致反激式 FET 的硬开关(在 VDS 上以~200V 的电压开启)。 在这种情况下、FET 会变热。
我们需要帮助来了解产生该脉冲的原因、并需要解决方案来消除该问题。
谢谢
Abhiman