This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:BQ24232充电效率

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726000/bq24232-bq24232-charge-efficiency

器件型号:BQ24232

尊敬的 TI 团队:

我的应用:VIN = 5V、单节锂离子电池、4.2V/400mAh、Ichg = 300mA。

我在数据表中没有找到充电效率的说明、什么是 BQ24232充电效率? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardy、
    BQ24232使用 LDO 为电池充电。 损耗将来自输入 FET 和 BATFET 的 IR 压降。