This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:输入电流限制为1.5A、输出电流限制为4.5A、如何?

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725793/bq24072-input-current-limit-is-1-5a-and-output-current-limit-is-4-5a-how

器件型号:bq24072

您好!

对于 BQ2407x、输入电流限制提供1.5A、输出电流限制提供4.5A。 希望从电池组汲取额外的电流。 如果拆下电池会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    额外的电流将从电池汲取。 如果不存在电池、则最大输出电流将为1.5A。