This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:为什么 V_SYS_MIN 低于3.5V

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725807/bq24298-why-v_sys_min-is-lower-than-3-5v

器件型号:BQ24298

BQ24298的问题

V_SYS_MIN 的默认值为3.5V


当我仅使用电池作为电源时、电池电平 将始终降低、V_SYS_MIN 将小于3.5V、不保持3.5V
我想知道为什么 V_SYS_MIN 低于3.5V、或者我想知道如何打开此函数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    bq24298是一款具有内置直流/直流降压转换器的 NVDC 电源路径器件。 当一个输入被施加时、这个转换器负责将 SYS 电压调节为 MINSYS (当 VBAT 少于 MINSYS 时)。 在仅电池模式期间、SYS 轨通过低 Rdson 集成 BATFET 直接连接到电池、这意味着系统将由电池电压提供支持、SYS 电压将是 BATFET 的 VBAT- IR 压降。

    有关更多详细信息、请参阅298数据表的第8.3.2节。