This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1上的 PEC 激活

Guru**** 2611875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO, EV2400, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725559/bq78350-r1-pec-activation-on-bq78350-r1

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400BQ78350

您好!

在 BMS 的 BQ78350-R1出现通信问题(来自230V AC 的干扰)后、我尝试在 SMBus 链路上激活 PEC。

我在 SMB 配置寄存器(0x4462)中将 HPE 位设置为1、读数确认写入正确。

主机包含一个 STM23L496、其中激活了 SMBus 控制器上的 PEC。

以书面形式、PEC 由 STM32发送。 读取时、BQ78350-R1返回的值始终为0。

请参阅下面的示波器截图

书写(正确):

读取(PEC @ 0x00):

我可以提供 SMB 配置寄存器的写入。

感谢您的回答、
视图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    很难判断波形的问题是什么。 将 HPE 位设置为1是在 SMBus 通信上启用 PEC 的正确方法。 PEC 计算是否可能存在问题? 您能否查看此应用手册的第1.2.3节和第2节、了解其是否提供了任何线索? 它描述了 PEC 功能、显示了一些示例、并列出了最常见的问题。 www.ti.com/.../slua475.pdf

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、但我已经检查了此文档。  我没有找到任何有关我的案例的有趣信息。

    您能否检查我在寄存器中写入的内容是否正确? 以消除不确定性。

    写作

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 EV2400和 BQStudio 设置 HPE 位。

    但是、BQStudio 和 BQ78350之间的通信在示波器上不显示 PEC。 激活前后无差异。

    设备需要重置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对数据闪存的某些更改确实需要复位才能生效。 您能否尝试一下并告诉我结果?

    谢谢、
    Matt