This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:降压放大器;反相降压计算补偿是不同的?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725781/lm5576-buck-inverting-buck-calculate-compensation-is-different

器件型号:LM5576

大家好、

      Q1:我想知道42V 至30V 和 12V 至-30V 的补偿和电感值 是不同的吗? 因为 webench 仿真结果不同。

      Q2:如果 SD 引脚超过14V, 将影响 IC 的正常运行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Q1:是的、由于反相降压升压中引入了右侧平面零点、因此补偿略有不同。 电感不同、因为在高侧开关导通期间、电感器电压为 VIN、而不是 VIN-VOUT、就像常规降压转换器中一样

    Q2:是的、不建议在 SD 引脚上超过14V

    谢谢
    -Arief