This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:提高 PF 低负载(400Hz 时 Vin=115)

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28180EVM-573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725945/ucc28180-improve-pf-low-load-vin-115-at-400hz

器件型号:UCC28180
您好!
我设计 PFC 并使用 ucc28180作为控制器。 我的问题是如何在低负载时提高 PF?
有关设计的信息:
在330-800Hz 时、-V_IN = 90-130VAC
400Hz 时、-V_IN_NORM = 115 VAC
-V_OUT = 350V
-P_OUT = 105W
-f_SW = 250kHz
对于该设计、我使用了设计计算器并在 UCC28180EVM-573 360W PFC 评估板上实现了该计算器。 我更改了所有器件、以便使设计计算器的值实现调整。 唯一不同的是电感器值。 它稍高一些。
问题是、我在20W 时测量的 PF 为0.66、在50W 时测量的 PF 为0.88。 这一点很小。 因此、我搜索一个解决方案、在50W 为0.95时达到 PF、在20W 时可能更高至0.85。
如何提高 PF?
此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Constantin、

    此问题将在以下帖子中得到解答:

    因此,我将这一帖子标记为"已关闭"。

    此致

    John